This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:C2000 MCU 拒绝使用模拟内部基准电压;VREFHI 卡在 1.1V

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636348/tms320f2800132-c2000-mcu-refuses-to-use-analog-internal-reference-voltage-vrefhi-stuck-at-1-1-v

器件型号: TMS320F2800132
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

对于我的工程、我尝试使用微控制器上的 ADC。 我希望使用内部模拟基准电压选项。 但是、无论我做什么、当我探测 VREFHI 上出现的电压时、基准电压都没有被设置。

以下是我尝试过的事情:

  • 在 SysConfig 中、在 ASYSCTL -> Analog Reference 下、我选择了“Analog Reference = Internal“和“Analog Reference Voltage = 1.65V“
  • 我确认 board.c 中生成的文件反映了该更改
  • 在源代码中的 main 函数的开头,我尝试手动调用 sysctl_enablePeripheral ()、adc_setVref ()、adc_enableConverter (),然后在各种地方的延迟为 1 毫秒

无论我做什么、当我探测 VREFHI 时、 它显示稳定的 1.1V 电压、 据我所知、在该配置中、器件应该将该引脚驱动至 1.65V 的值。

我遵循了设计指南、在 VREFHI 和接地 (VREFLO) 之间放置了一个 2.2uF 的低 ESR 陶瓷电容器、并尽可能靠近这些引脚。

什么是我的缺失?

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请问您使用的封装尺寸是多少?  

    谢谢

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我使用的是 48PT 封装。 但我实际上能够弄清楚我的问题、事实证明 PCB 上出现了错误、VREFLO 实际上没有接地! 谢谢您的答复、我很感谢您的答复。