This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:CPU3 ePWM 可以&'t 在 SysConfig 中以 SDK 1.03 版本进行配置

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636201/f29h859tu-q1-cpu3-epwm-can-t-be-configured-in-sysconfig-in-sdk-1-03-version

器件型号: F29H859TU-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户使用了 f29h85x-sdk_1_03_00_00 和 sysconfig 1.27。 它们会导入 C:\ti\f29h85x-sdk_1_03_00_00\examples\driverlib\multi_core\empty_project 演示、如果在 CPU3 SysConfig 中添加 EPWM、则会生成错误

 

image.png

image.png

 如果将 SDK 版本更改为 1.02.1 或 1.3.3、则说明成功

image.png

您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

BRS

Shuqing