This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:有关 TI DSP/2.4GHz IC 冷却环境下性能和兼容性的咨询

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635484/tms320f28p650sk-inquiry-regarding-ti-dsp-ic-performance-and-compatibility-in-immersion-cooling-environments

器件型号: TMS320F28P650SK

您好先生

客户目前正在评估在浸油(液体冷却)环境中应用 TI DSP (F28P650/F28P550/F2800137) 的可行性。 我们正在向 TI 寻求有关该领域先前任何经验或测试结果的确认和技术数据。

我们感谢您对以下方面的见解:

1、应用经验与案例研究
经验:TI 是否有在浸入式油或液体冷却环境中部署 DSP 或其他 IC(例如 MCU、SoC、PMIC)的现有经验?

文档:是否有任何相关的应用手册、白皮书或现场数据可供参考?

2、材料兼容性
关于长期浸入冷却液体的问题、TI 元件是否有已知的风险或测试结果? 具体来说:

封装和基板:IC 封装材料(模塑化合物,基板等)是否保持完整性?

流体兼容性:TI 是否对矿物油、合成油或氟化油(例如 3M Novec 或类似物)等特定流体进行了兼容性评估?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此主题已分配给相应的主题专家、该专家将在明天之前不在办公室。 请在接下来的几天内收到回复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    我们的 MCU 没有这个信息、我们仅在采用 JEDEC 标准(假设自然通风)进行测试。

    也就是说、所有 TI 器件都通过了 BHAST、其中一个组件是湿度入口。  理论上、由于机油的密度高于水、如果机油保持标准的大气压力、则不应进入。

    但是、没有我熟悉的关于 C2000 MCU 的正式文档或测试。  我在其他 TI MCU(MSP、CC 等)中搜索了一个位、但也无法找到有关这些器件的任何信息。

    此致、

    Matthew