This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:哪些版本的 CCS 支持 MCU TMS320F280038

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636432/tmdscncd280039c-which-versions-of-ccs-support-mcu-tms320f280038

零件号: TMDSCNCD280039C

我尝试使用 TMDSCNCD280039C 设置 CCS 8.3.1 和 MCU TMS320F280038。 但是、我在常规设置列表下找不到该电路板。 我使用 XDS110 USB Debug Probe 连接。

请告诉我 CCS v8.3.1 是否支持 TMS320F280038? 如果否、由于我们有使用 CCS v8.3.1 的限制、是否仍可以通过任何其他方法将 v8.3.1 用于 TMS320F280038 MCU?  

我们可以从哪个版本的 CCS 使用 TMS320F280038?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS v8.3.1 不支持 F28003x MCU 系列。 我们通常建议客户使用 CCS v12.8-1(其中包括对 F28003x 的支持)、因为它是基于 Eclipse 的最新 CCS。 如今、CCS 基于 VSCode(v20 及以上版本)。

    但是有一个解决方法: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_device_support_files.html

    要在旧的 Code Composer Studio (CCS) 安装中添加对新 C2000 器件的支持、请下载最新的 C2000 器件支持包 (v6.28.5)  并将其内容直接提取到 <CCS_INSTALL_DIR>/ccs/ccs_base 目录中、允许文件覆盖、然后使用 -clean 选项重新启动 CCS。
    请注意、您必须安装编译器版本 v21.6 或更高版本、以实现 F28003x 支持。

    此致、
    马特