This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:以编译后处理方式通过加密库生成消息摘要

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634875/tms320f280039c-produces-message-digest-with-crypto-library-in-post-build-way

器件型号: TMS320F280039C

您好 Champ、

我要找我的客户。  

由于我们在 SDK 中提供了加密库 (libraries\security\crypto\c28)、因此用户可以使用 API(即 SHA)来对消息进行哈希处理并生成 384 位消息摘要。

客户想知道是否可以通过编译后处理的方式来完成、就像下面的文章所示生成二进制文件一样。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1113498/tms320f280025c-post-build-to-generate-bin-file-the-size-is-too-big/4138341#4138341

只要用户选择哪个算法。 (bytewise/wordwise ) 要提前使用,他们可以在编译项目后直接获取摘要。 是否可以这样做、以编译后的方式产生讯息摘要?  

感谢您的输入。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    是的、这是可能的、请让客户了解以下内容:

    software-dl.ti.com/.../ccs_project-management.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    您是否会明确指出 html 中提到的部分在哪里?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    您可以要求客户构建一个简单的编译后处理脚本以生成 SHA、U 无法在编译后步骤中使用 SDK API、 相反、他们可以使用 OpenSSL 或 python 来生成 SHA