This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:SAE 21434 认证

Guru**** 2885150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635024/f29h859tu-q1-sae-21434-certification

器件型号: F29H859TU-Q1

您好、专家、

客户想知道 F29H85 是否符合 ISO SAE 21434 标准。 如果是、如何获得认证?

数据表中提到支持 EVITA-full、客户想知道如何进行证明。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您如何证明 EVITA-full 支持是什么意思?

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您的答复。

    客户还想知道 TI 公司是否 符合 ISO SAE 21434 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    对先前的混淆表示歉意。 我需要在这里纠正自己。


    TI 拥有经 TUV 认证符合 ISO 21434 标准的网络安全开发流程。
    在此处可找到相同证书: https://www.ti.com/lit/cr/szzq248a/szzq248a.pdf?ts = 1770400127370

    F29H85 是按照该流程开发的、但器件本身仍处于认证过程中。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal