This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-ADC:TMS320F28035MPNTEP — 外部 EP 基准:ADCINA0 引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637116/tms320f28035-ep-tms320f28035mpntep---external-adc-reference-adcina0-pin

器件型号: TMS320F28035-TMS320F28035 EP
《Thread: OPA320》中讨论的其他器件

您好:

我们在设计中使用的是 TMS320F28035MPNTEP。

使用外部 ADC 基准模式时、使用 ADCINA0 引脚作为 ADC 输入通道是否有任何限制?

请您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们观察到  ADCINA0 通道的 ADC 计数值存在很多漂移、即使 ADC 输入端有稳定的电压也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Asha、

    感谢您提供更多信息。

    要确认的一个重要详细信息:您的器件型号 TMS320F28035MPNTEP 指示了 80 引脚 PN 封装 。 您问题的答案在很大程度上取决于您使用的封装、因为不同封装的引脚映射不同。 我将在下面讨论这两种情况。


    外部基准模式下的 ADCINA0 限制

    答案取决于您的包裹:

    80 引脚 PN 封装(您的器件型号建议使用此封装): ADCINA0(引脚 18)和 VREFHI(引脚 19) 分离物理引脚 [1]。 这意味着即使在外部基准模式下、也可以将 ADCINA0 用作 ADC 输入通道 — 没有冲突。

    64 引脚 PAG 或 56 引脚 RSH 封装: VREFHI 和 ADCINA0 它们共享同一个物理引脚 ,使它们的使用相互排斥[1]。 启用外部基准模式 (ADCREFSEL = 1) 时、ADCINA0 变为专用于基准电压输入、而 不能用于转换 [2][3]。

    如果您确实使用 80 引脚 PN 封装、则 ADCINA0 通道应在外部基准模式下正常工作。 请确认您的包裹、以排除此问题是导致漂移问题的原因。


    寻址 ADCINA0 上的 ADC 漂移

    尽管输入电压稳定、但您仍在观察到明显的漂移、因此可能的原因是 ADC 失调电压和增益误差、这两个误差都是此器件固有的、并且与温度相关:

    • 失调电压误差: 在一次性校准下的指定值为±20LSB。 定期偏移校准 (对内部 VREFLO 连接进行采样并调整修整寄存器)会将其简化为 ±4LSB [4]。
    • 增益误差: 使用外部基准时±40LSB、即 主要误差源 最大额定值。 温度系数通常为−20ppm/°C [5]。 通过可将增益误差降低至大约±7.2LSB 周期性单点增益校准 使用精密的外部电压源[4]。
    • 直流代码扩展: 该 ADC 的自然噪声展频为~4LSB。 建议对 256 个样本取平均值或更多样本、以将噪声降低至~0.25LSB [4]。

    建议的操作

    1. 实现定期偏移校准 —定期对内部 VREFLO 连接进行采样并调整偏移修整寄存器。 这无需外部引脚、并在硬件[4]中处理。
    2. 实施周期性增益校准 —在备用 ADC 通道上提供接近满量程的精确校准电压、并在软件中校正增益[4]。
    3. 验证信号源阻抗 —ADC 输入是一个开关电容电路、因此高阻抗源或采集时间不足 (ACQPS) 会导致建立误差、表现为漂移或噪声[6]。
    4. 验证外部基准的稳定性 —确保您的外部 VREFHI 源已正确缓冲和解耦。 建议使用由 OPA320 缓冲的 REF5030 等精密基准[4]。
    5. 对多个样本求平均值 —抑制固有的~4 LSB 代码扩展。

    为了帮助进一步诊断、了解以下内容很有用:您看到的漂移幅度(以 LSB 或 mV 为单位)、工作温度范围、ACQPS 设置以及当前是否实施了任何定期校准。


    来源:

    1. TMS320F28035 数据表 — 引脚分配
    2. TMS320F2803x 技术参考手册 — ADC 参考
    3. TMS320F2803x 技术参考手册 — ADCREFSEL
    4. TI E2E:TMS320F28035 ADC 校准和总体未调整误差
    5. TMS320F28035 数据表 — ADC 电气特性
    6. TI E2E:TMS320F28035 ADC 输入模型和参考

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    感谢您的答复。

    我们使用 LQFP 80 引脚封装。  

    我们将讨论您强调的其他要点。 我们会再来的!

    此致、

    阿莎 C