This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:最大 时钟频率 ePWM 模块

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636724/tms320f28p650dh-max-clock-frequency-epwm-module

器件型号: TMS320F28P650DH

Hallo、

此器件中 ePWM 模块的最大时钟频率是多少?

是否允许 200MHz?

 

谢谢你  

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ePWM 时基时钟可以是 200MHz

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Prarthan、

    感谢您的回答。

    我n´t 了一个清晰的定义、F28P65 器件中 ePWM 模块的最大时钟频率是多少。 来自 F28379 DSP、此器件的频率限制为 100MHz。

    我在 TRM 的第 3.7.3.3 章中找到了以下内容。

    您确定 F28P65 器件允许 200MHz 吗?

    此致

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    建议您通读数据表、其中非常清楚地说明了每个器件的具体规格

    F28379D -->

    f28p65x -->

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Prarthan、

    您是对的、我在器件文档中搜索了该表、但在数据表中未找到该表。 ´s 很清楚!

     

    感谢您的支持。

     

    Ralf