This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:需要写入 OTP(引导至闪存设置)

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636588/tms320f28069m-need-to-write-to-otp-boot-to-flash-settings

器件型号: TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSCONFIG

大家好、非常熟悉平台、很难上手。 使用 Uniflash 删除上电时加载到 LaunchXL 板上的演示代码。

我使用了 TI 示例并进行了修改以满足我的需求。 我可以在调试模式下运行它。 (观察示波器上的 PWM 输出)

我想要的是让代码在复位/上电时运行。

我的理解是、我需要在 OTP 中写入两个变量才能实现这一点。 我还知道我可以使用 CCS 来寻址 OTP 并写入特定的单元格。 最新版本的 CCS 具有不同的布局、我找不到“Tools"菜单“菜单、因此可以找到 FashAPI。

很抱歉是一个新手。

谢谢

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:  

    如果要寻找引导至闪存、请先参阅此类似主题:  如何从内部闪存引导 F28069 

    然后是: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/3618.Running-from-Internal-Flash.pdf 

    此致、  

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的答复。

    我已经看到了这两个链接,我确定,一旦我消化了它们,我就会找到一个解决方案。

    我有一个铅的想法,也许在我的最乐观的方面,我认为,如果我编程两个电池在 OPT 将确保器件从闪存运行. 根据文档:我仍然必须生成一个链接器命令文件、以便将代码存储在适当的存储器中、即仅写入两个 OTP 单元就不起作用。 我的回答正确吗?

    再次感谢您的支持。 似乎,当过渡到一个新平台的最早步骤,在这种情况下,将代码存储到闪存而不仅仅是 RAM 是最令人困惑和困扰新来者。 感谢您的耐心。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经下载并安装了 SysConfig 工具、但无法训练如何运行。  

    一页表明我在工程中打开.sysconfig 文件、但我的工程中不存在此类文件。 这是因为我没有使用该工具来启动工程吗? 如果是、如何运行该工具以生成.sysconfig 文件?

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:

    遗憾的是、SysConfig 不支持 F2806x、因为这是一款旧器件(仅支持较新的器件)。 有一个类似的主题详细说明了这一点:

    e2e.ti.com/.../tms320f28065-how-to-use-sysconfig-software-to-generate-code-for-f2806x-family

    此致、

    Allison