This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023-Q1:OTA 固件更新

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637166/tms320f28023-q1-ota-firmware-update

器件型号: TMS320F28023-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在开发 DLP 应用、而针对其参考设计推荐的 MCU 为 F28023。 他们想知道如何在 F28023 上执行 OTA 固件更新。 我们是否有示例代码和文档指南?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    我假设使用“OTA"固“固件更新、您指的是离线固件更新?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    客户希望通过 JTAG、SCI 或其他接口进行更新、以确认它可以在服务模式而不是调试模式下进行升级。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    它们可以使用 C2000Ware_26_00_00\device_support\F2802x\examples\structs\F28027_flash_kernel 中的示例作为参考。

    他们还可以使用应用手册 srabv4 作为参考。

    此致、

    Sira