This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:命令行构建 — 未找到项目

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634013/tms320f28377s-command-line-build---project-not-found

器件型号: TMS320F28377S

运行 ccs-server-cli.bat 来在我的开发机器上编译工程是可行的、但它不适用于我们用作编译机器的内容。 错误是找不到项目。 工程文件夹就在这里。 不过。 输出为低电平。  ccs-server-cli.bat 会通过什么来确定某个工程存在?

提前感谢、

Paul Hetherington

 

C:\Projects>dir
 驱动器 C 中的卷为 Windows
 卷序列号为 E072-8C7A

 C:\projects 目录

 2026年04月07日 09:23 AM   

     。
 2023年01月17日 上午 10:01        编译
 2026年04月07日 09:28 AM        CMCScannerPlusPlus
 2026年04月07日 09:22 AM        CMCScannerPlusPlus - ORIG 040726
 2023年07月21日 01:00 PM        DirectConnect
 2025年07月31日 12:16 PM        来实现
 2024年10月29日 03:23 PM        DSP-DevOps
 2023年06月29日 02:32 PM        TJC
 2023年06月27日 01:51 PM        TJ_Standalone
        0 个文件        0 字节
        9 个目录 、16,188,256,256 字节可用

C:\projects>c:\ti\ccs2050\ccs\eclipse\ccs-server-cli.bat -workspace “C:\projects“ -application com.ti.ccs.apps.buildProject -ccs.projects CMCScannerPlusPlus -ccs.configuration debug_flash -ccs.buildType full -ccs.listErrors

#==================================================================================
#[Tue Apr 07 10:38:12 EDT 2026]:CCS 无头构建正在启动...


!警告:在工作区中找不到项目'CMCScannerPlusPlus'-忽略...
  注意:使用'-ccs.autoImport'参数自动导入工作区根目录中的工程。


#------------------------------------------------

#------------------------------------------------------------------------------------------------
#[Tue Apr 07 10:38:12 EDT 2026]:CCS 无头构建完成 — 0 个项目中 0 个有错误


C:\Projects>CD CMCScannerPlusPlus

C:\Projects\CMCScannerPlus>dir
 驱动器 C 中的卷为 Windows
 卷序列号为 E072-8C7A

 C:\projects\CMCScannerPlusPlus 的目录

 2026年04月07日 09:28 AM   

     。
 2026年04月07日 09:23 AM        .
 2026年04月06日 05:27 PM        799 .ccsproject
 2026年04月07日 上午 10:20        160 .clangd
 2026年04月06日 06:05 PM      117,711 .cproject
 2026年01月15日 上午 10:58        578 .gitignore
 2026年04月07日 09:28 AM        .launches
 2026年04月06日 05:27 PM       1847 .项目
 2026年04月07日 09:13 AM        .设置
 2026年04月07日 09:13 AM        .theia
 2026年04月07日 上午 10:28       1547 CMCPlusBuild.ps1.
 2026年04月06日 05:57 PM        207 CMCScannerPlus.theia-workspace
 2025年12月18日 上午 11:50         69 CMCScannerPlusPlus_WS.theia-workspace
 2026年04月07日 09:13 AM        命令
 2026年04月07日 上午 10:23        DEBUG_EXT_RAM
 2026年04月07日 09:13 AM        DEBUG_FLASH
 2026年04月07日 09:13 AM        DEBUG_Golden
 2026年04月07日 09:13 AM        DEBUG_INT_RAM
 2026年04月07日 09:13 AM        DEBUG_UPDATE
 2026年04月07日 09:13 AM        文档
 2026年04月07日 09:13 AM        DSP_shared
 2026年04月07日 09:13 AM        ExampleBuildOutput
 2025年08月07日 04:34 PM       9069 fpa_memory_map.cmd
 2026年04月07日 09:13 AM        GEL 文件
 2026年04月07日 09:13 AM        公司
 2026年04月07日 09:13 AM        lib
 2026年04月07日 09:13 AM        引脚多路复用
 2025年07月31日 12:42 PM       2080 README.md
 2026年04月07日 09:13 AM        src
 2026年04月07日 09:13 AM        TargetConfigs
       10 个文件    134,067 字节
       20 Dir(s) 16,188,203,008 字节空闲

C:\projects\CMCScannerPlus>

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我尝试了   '-ccs.autoImport'  、命令行构建开始工作。

    触摸了.cproject(其时间戳更改了)、但在其他方面未修改。 我找不到-ccs.autoimport 更改的任何文件。

    哪些文件已更改?  我想将它们包含在源代码控制中、这样就不需要重复这一过程。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    如果您有任何疑问、我们会尽快回复您。
    此致、
    Lakshya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了   '-ccs.autoImport'  、命令行构建开始运行。

    工程必须先导入到工作区中、然后才能进行编译。 请注意、通过 CLI 进行编译时、并不意味着工程文件夹实际上位于被引用的工作区中、这并不意味着工程已“导入“。 还有一些信息需要写入工作区元数据、才能正式导入工程。 使用 CCS IDE 时、IDE 将扫描工作区文件夹、发现其中有一个工程文件夹缺少元数据、如果是、会自动生成该文件夹(正确导入)。 这不是从 CLI 发生的、因此您需要确保首先正确导入工程。

    我找不到-ccs.autoimport.
    更改的任何文件

    它位于 CCS 缓存的工作区元数据中。 这些文件通常不受版本控制。 因此、从 CLI 进行编译时、最好使用-ccs.autoimport 标志。

    谢谢

    Ki