This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:有关 MCU 技术的一些问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637685/tms320f280025-q1-some-questions-about-mcu-technology

器件型号: TMS320F280025-Q1
主题: TMS320F280023 中讨论的其他器件

你好、团队

 

TMS320F280023 是否使用 CMOS 技术? MCU 是否具有针对 CMOS 闩锁的内部保护功能、在什么条件下会触发该功能?

如果 I/O 引脚在 MCU 未上电或上电过程中存在 2V 电压、是否会发生闩锁?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我正在研究这个问题、谢谢

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    是的、CMOS 技术用于 C2000 系列、这在大多数其他 MCU 中也很常见。 在为器件供电之前、不应向任何数字引脚施加比 VDDIO 高 0.3V 以上的电压、因此器件将在上电过程中将 POR 复位置为有效。  

    此致、

    彼得