This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN:NTC 热敏电阻未集成且 InstaSPIN-FOC 实验室期间保险丝熔断

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638056/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin-ntc-thermistor-disintegrated-and-fuse-blown-during-instaspin-foc-lab

器件型号: TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的团队:

我正在使用 TMDSHVMTRINSPIN (高压电机控制套件)。 在电机运行过程中、发生了过流事件、导致以下损坏:

  1. 主保险丝 (F1) 熔断。

  2. NTC 热敏电阻 (M1-RT1) 已部分分离/破裂。 (如照片中所示)

问题:

  1. 在进一步测试之前、是否绝对有必要更换损坏的 NTC? 如果我只更换保险丝、套件是否仍然可以安全运行、或者缺少浪涌电流保护的风险是否会损坏桥式整流器和 PFC 级?
  2. 这种类型的故障通常是否表明电源模块 (IGBT/MOSFET) 短路或 InstaSPIN 软件中的参数设置不正确而导致过多的电流消耗?

  3. 此主板上的 NTC 和保险丝是否被视为用户可更换的部件? 您能否为此套件版本中使用的 NTC 提供特定的 MPN(制造商零件号)? 20260420_104025.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    基于您描述的故障、我不建议在仅更换保险丝的情况下进行进一步的交流线路测试。 在该套件上、交流输入路径包括整流器/PFC 前端 在不恢复该浪涌限制元件的情况下采用交流电源运行可能会使整流器、大容量电容器和 PFC 级暴露在高得多的浪涌电流中。

    在实践中、这意味着:

    1.在重新接通交流电源之前,更换损坏的保险丝和 NTC。

    2.在重新供电之前,在电源移除的情况下检查电源路径中是否存在短路: 桥式整流器 、PFC MOSFET/二极管、 逆变器 IPM/IGBT 级和 直流母线电解电容器。

    3、确认没有电机相间短路或相对地短路。

    关于根本原因、这种类型的损坏更常见地指向硬件故障或功率级过应力、而 NTC 本身是唯一的故障器件。
    至于替换器件、包括原理图/BOM 在内的硬件文件位于 controlSUITE 中的 development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1 下。

    此致、

    Masoud