This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104QPWRQ1 不稳定行为

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637978/txb0104-q1-txb0104qpwrq1-unstable-behavior

器件型号: TXB0104-Q1

尊敬的 TI 专家:

我目前正在将电机控制器板迁移到 A 3.3V ADC 交流电源系统 F28P659DK 微控制器。 连接我的原件 5V 编码器电路 借助 MCU、我实现了电压转换器、但我发现芯片输出相同 不稳定

我想分享我当前的原理图和示波器波形、看看是否预计会出现这种行为、以及是否有任何建议的权变措施。

编码器电路

电压转换器输入波形

 

电压转换器输出波形



提前感谢您、
Luciano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luciano:

    请帮助检查 器件输出端是否存在长布线/高容性负载。 振荡通常是由误触发而引起的内部单稳态意外触发引起的。 下面是一个应用手册、其中介绍了更多详细信息: www.ti.com/.../scea135.pdf

    此致、

    插孔