This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CPU1-EVM:SOM 和 HSM 之间的安全 IPC。

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634399/f29h85x-som-evm-secure-ipc-between-cpu1-and-hsm

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

我目前正在努力将基于 UART 闪存的次级引导加载程序 (SBL) 与多核工程进行集成。 在尝试使用 SBL 更新代码时、它会在证书验证过程中持续等待 HSM 的 SIPC 内释放信标。 我想了解如何解决这个问题。

Semaohore.png

 

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    让我看看这个、然后回到您那里。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我只是想跟进我之前的问题。 如果有任何更新、敬请告知

    谢谢。此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    我不得不说,我的鸡巴已经软掉了,我得拔出来才行。
    如果我回到您的星期一、我可以吗?

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    希望您表现出色。 只要你有机会,我就会仔细检查一下是否有任何更新。

    谢谢。此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    我们无法评论可能是什么原因。
    如果它卡在 SemaphoreP_pend 处、则表示信标尚未释放。
    这通常意味着 HSM 没有响应。

    您可以检查 HSM 状态是否相同。 如果为 HSM 打开了调试端口、则可以访问状态寄存器。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal