This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:怀疑设备上的闪存损坏

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631959/tms320f28377d-suspected-corrupted-flash-on-the-deivce

器件型号: TMS320F28377D

尊敬的专家:

我的客户遇到几个案例、他们的客户退回的产品出现 biscc 通信故障。

我们之前正在调试 bissc 问题、但事实证明器件上的存储器可能已损坏。 您能帮助查看以下观察结果并看看我们能否找出根本原因吗?

  1. 当使用 CCS 加载程序时、它应该会自动运行“main"。“。 但是、在损坏的电路板上、它会在加载程序后立即调谐到非法陷阱。
  2. image.png
  3. 当我们通过“Memory Browser“观察到闪存时、闪存中的值意外变化(请观看视频)
  4. 当我们检查 DCSM 地址时、我们根本无法看到链路指针。 image.png

您认为内存损坏了吗? JTAG 连接问题是否可能导致这样的行为? 我不确定这是实际行为还是某些 JTAG 信息错误。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6318.Media1.mp4

    添加视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    视频中显示的内容更可能是 JTAG 连接/调试器错误的问题、即存储器未被正确读取。

    对于 ITRAP、有许多可能的原因、包括未正确编程的闪存存储器等 因此、无法仅根据提供的信息找出问题的根本原因。

    这种情况是在每个器件上始终发生、还是仅在几个器件上发生?

    此致、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    “更改闪存“和 Itrap 问题仅在两个器件上发生(每个器件都有)。 这两个器件是从终端客户退回的样片。  

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解 Hang。 将问题分配给可能可以帮助您调查根本原因的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    视频中显示的内容更可能是一个错误的 JTAG 连接/调试器问题、因为存储器无法正确读取。

    我同意西拉的说法。  您在定制电路板或 TI 测试板上看到了该问题吗? 您能否提供有关器件环境的更多详细信息(使用哪种 XDS 探头、如何供电、NMISHDFLG 是否指示任何错误等)?

    此致、
    马特