This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:使用 CCS 20 和新的 CCS 脚本对 ERAD 中断进行分析的示例

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634999/tms320f28p650sk-erad-profiling-interrupts-example-using-ccs-20-and-new-ccs-scripting

器件型号: TMS320F28P650SK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、  

我使用的是 CCS 20.4、后者使用新的 CCS 脚本、而不是传统的 DSS 脚本。
我尝试了运行 C2000Ware ERAD ex1_profileinterrupts 示例、但由于它基于旧的 DSS、因此无法正常运行。  此示例是否有新版本、该版本具有适用于新 CCS 的更新 javascript?  还是有另一个可以与新的 CCS 脚本一同使用的示例?
谢谢、 Rob   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    目前、我们没有此示例。 我已创建此功能的请求。在 C2000ware 版本中、该请求将在早期的第 3 季度提供