This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:较旧的非 VCU 器件和 C2000-VCU ELLIPTIC-CURVE-CRYPTO-LIB

Guru**** 2902770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638145/tms320f28335-older-non-vcu-devices-and-the-c2000-elliptic-curve-crypto-lib

器件型号: TMS320F28335

大家好!

 想检查以下实现是否经过验证可在所有 C2000 器件上使用、特别是是否可在 F28335(非 VCU)器件上使用?“  

www.ti.com/.../V1.00.00.00

 

Christian L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请注意、该库仍然可以在其他 C2000 器件上工作、因为这样 th 库就不依赖于 VCU