This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:有关 IEC 60730 规范的咨询

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638013/tms320f28p550sg-inquiries-regarding-iec-60730-specification

器件型号: TMS320F28P550SG
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TMS320F28P550SG 开发一个新工程。

他们申请了 TMS320F28P550SG 的 IEC 60730 库。

但我无法修正 TI.com 上的信息

 

请回答以下问题。

  1. TMS320F28P550SG IEC60730 是否已认证?
  2. 如果它将获得 IEC60730、请告知我完成时间表。
  3. 请提供与 IEC60730 相关的软件包。

 

此致