This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在方向计数模式下、eQEP QPOSCNT 索引复位

Guru**** 3006620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638821/tms320f28p650dk-eqep-qposcnt-index-reset-in-direction-count-mode

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、专家

祝你度过美好的一天!

配置 eQEP 时遇到问题。 我想请专家帮助我检查我的配置出现了什么问题。 我的设置如下:

QDECCTL.QSRC = 1;
QDECCTL.XCR = 1;
QEPCTL.PCRM = 0;
QEPCTL.IEL = 3;

QA 输入位置脉冲;QB 输入方向电平。

在测试期间、我发现在第一个索引上升沿之后、eQEP 模块会在多个后续边沿持续触发第一个索引标记。 例如、如果第一个索引上升沿之后的边沿为:QA 下降沿、QB 上升沿和 QA 上升沿、模块将按顺序在所有三个边沿触发第一个索引标记。

这个结果让我感到困惑。 我可以问专家:我的配置在哪里出了问题?

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能提供您的代码片段以便我可以进行深入研究吗?

    谢谢、

    Divesh