This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-RTI EVM:SOM 中的 RTI 配置。

Guru**** 3010770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637834/f29h85x-som-evm-configuration-of-rti-in-hsmrt

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

用户能否访问和使用 HSM 模块中提供的 RTI?

如果允许用户在 HSM 应用程序中配置 RTI、如何将 NVIC 配置为处理 RTI 中断(即嵌套矢量中断控制器的寄存器空间)?

此外、我在 TRM 中找不到任何有关 NVIC 配置或其寄存器空间的信息。 您能否澄清或向我指出相关文档?

 

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    是的、用户可以访问和使用 HSM 模块中提供的 RTI。

    HSM 不会拥有 C29 拥有的所有中断。

    您可以在 HSM 用户指南中找到 HSM NVIC 中断映射。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如我的查询中所述、在哪里可以找到嵌套矢量中断控制器的寄存器空间?

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    不知道这一点,我自己找不到它。
    请允许我花一些时间同步实际功能和配置。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    可以在中在线找到 NVIC 寄存器映射  Arm Cortex-M4 处理器技术参考手册。

    我还附上了以下相同的屏幕截图。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal