This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:我可以在此 Evolution 电路板上使用 EtherCAT 吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639061/launchxl-f28p65x-can-i-use-ethercat-on-this-evolution-board

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

我有 F28P65X Launchpad。

正如我在支持 EtherCAT 的数据表中所看到的。

在该演变板的原理图中、DP83826ERHB (U20) 用于以太网、但针对 EtherCAT 提到了这一点、因此我们是否可以将 EtherCAT 也与该板一起使用、或者我们需要一些额外的元件才能在 EtherCAT 上进行通信?

如果我们可以的话、如何提供一些示例(如果有)。

如果不是怎么可能与额外的安排,也建议我这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28P65X Launchpad 开箱即可支持 EtherCAT。 无需额外的元件。  

    您可以在的 c2000ware 目录中找到完整的示例及其文档  

    “C:\ti\c2000\C2000Ware_xyz\libraries\communications\EtherCAT\f28p65x “

    (假设安装的默认位置。)

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE 或 Resource Explorer 中相应的所有代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了答案。