This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:使用 UniFlash 擦除 CPU2/CPU3 闪存时出现问题 (hpti_context_cmapi:Connect:95)

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635513/f29h850tu-issue-using-uniflash-to-erase-cpu2-cpu3-flash-hpti_context_cmapi-connect-95

器件型号: F29H850TU

您好、

我的发射台有点奇怪, iv ' e 决定擦除闪过一些经验。
CPU1 已擦除且没有任何问题、但 CPU2 和 CPU3 iv'e 获得:

【错误】C29xx_CPU2:连接到目标时出错:(错误 0xFFFFFFFF - hpti_context_cmapi:Connect:95)内部错误:错误代码无效。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包 20.4.0.3835)

【错误】C29xx_CPU3:连接到目标时出错:(错误 0xFFFFFB0E - hpti_context_cmapi:Connect:106)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包 20.4.0.3835)  

我很高兴知道原因是什么以及如何解决此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU2 上没有闪存、对于 CPU3、它应该位于 BANKMODE2 中。 器件可能位于 BANKMODE0 中、其中只有 CPU1 可以访问闪存。

    Vivek Singh