This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D 并行端口的参考软件设计

Guru**** 3007270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633642/tms320f28379d-the-reference-software-design-for-the-parallel-port-of-28379d

部件号: TMS320F28379D

您好、专家

在我们这边、我们目前使用 Texas Instruments F28379D 芯片。 目前、我们正在通过 GPIO 与 FPGA 通信、以模拟并行端口。 我们正在寻找 28379D 串行端口的参考软件设计、因此我们可以快速读取 16 位数据。 目前、读取和写入都需要通过寄存器、这不方便且容易出错。 您能帮助我们解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在主题中、您提到的是并行端口、但在描述中、您要求的是串行端口。 请确认您要查找哪一个?

    仅供参考、此器件上可用的并行端口 (uPP) 在未来的路线图器件上不可用、因此我们建议使用 SPI 等串行端口。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要一个并行端口 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预期 GPIO、我们有用于并行端口的 EMIF、可使用但需要更多引脚。