This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:PFC 上电期间 ADC 中断意外停止(ADCINTFLG/PIEACK 未清除)

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639789/tms320f28p650dk-adc-interrupt-stops-unexpectedly-during-pfc-power-up-adcintflg-pieack-not-clearing

器件型号: TMS320F28P650DK

您好:

我目前正在使用 TMS320F28P650DK 控制 PFC 系统。 我遇到了一个 ADC 中断停止响应的问题、特别是在施加输入后开始扩大功率时。

调试冻结状态后、我发现 AdcaRegs.ADCINTFLG.bit.ADCINT1 和 PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK1 不会被清除。

请提供此问题的直接解决方案、并建议我应该采取哪些具体措施来解决此问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下勘误表并检查是否适用于您的用例。

    谢谢