This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:_multi 工程删除.sysconfig 生成的文件。

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630978/tms320f28p650dk-_multi-project-deletes-sysconfig-generated-files

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

按照 c28x_dual/empty_project 多核 示例、我将为双核解决方案设置一个_multi 工程。

相应地编辑 system.xml 后、设置可以正常工作、但我发现在将.syscfg 文件从工程中排除时存在问题。  

在 CPU1 情况下、开发已冻结、.syscfg 文件已从工程中排除。 从_multi 工程进行编译时、每次删除不会重新生成的源文件时、都会清理.sysconfig 输出文件夹。  

这不会从_cpu1 工程进行编译。


您能告诉我这个问题的解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:
    如果您有任何疑问、我们会尽快回复您。
    此致、
    Lakshya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:
    当您提到“.syscfg 文件已从工程中排除“时、您是否意味着右键点击 SysConfig 文件并选择“从构建中排除“?



    如果是、这会阻止 SysConfig 生成输出文件
    II 希望更好地了解您排除 SysConfig 文件的意图、以便我可以更有效地为您提供帮助。

    您是尝试冻结当前配置而避免重新生成、还是手动修改生成的 SysConfig 文件?

    此致、
    Lakshya Verma  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、 我的意思是我右键点击了 SysConfig 文件、并为 cpu1 和 CPU2 工程选择了“exclude from build .syscfg “。

    您提到过、这会阻止 SysConfig 运行和生成输出文件。  对于之前的版本、.syscfg 开发已经冻结。 SysConfig 输出文件已移动到 与构建文件夹和不同的永久位置、该位置包含在工程路径中。  

    在项目中还发生了一些更改 、即.syscfg 输出位置是最终文件所在的位置。  

    这使我们能够实施以下工作流程。 Re 包含要在更改后构建的.syscfg、重新生成 syscgf 输出、冻结更改并再次从构建.syscfg 中排除。

    迁移到多核方法后所发生的情况是、如果将.syscfg 从构建中排除、当点击_multi 工程上的“Build Project (s)“时、工具链会清除和删除之前生成的文件(SysConfig 生成的源文件)。  

    如果单独从每个内核中执行 i Buil Project、则不会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:
    我将尝试复制此内容、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Verma、有关此主题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:
    我执行了以下步骤

    1) 从 C2000 SDK 导入空双核工程
    2) 更改 CPU1 工程中的 output 目录设置  



    使用 CPU1 构建重新编译 CPU1 工程
    我观察到这两个文件夹中都生成了 SysConfig 文件  
    原始 sysconfig/生成的文件以及 device/sysconfig  目录中


    现在、如果我从编译中排除 SysConfig 并重新编译工程、我会看到这两个位置的文件都不存在。
    这两种情况都发生在我使用 CPU1 或 Multi 构建的天气情况下。


    对于 CPU2 工程、我采用了不同的方法
    启用 SysConfig、编译 CPU2 工程、从而生成 SysConfig 文件。
    现在、我手动复制这些文件并将其粘贴到{Project_Dir}/目录中。


    现在、我使用 CPU2 或 Multi 构建的天气、在这两种情况下、文件均未擦除。
    (在粘贴文件后,如果我不排除 sysconfig,它会因为重新定义而抛出构建错误)  








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可能做了一些不同的事情。
    您能否分享准确的步骤来复制您所面临的确切现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Verma、  

    您已经在_cpu1 案例上复制了我的方法。 而且、当我从_multi 构建时、大家也看到了同样的行为。

    multi 工程构建过程将在每次运行(不包括.syscfg)后清除.syscfg 输出目录。 问题是如何配置构建过程?

    我会将问题重新拟订为甚么会引起问题。  

    点击_multi“Build Projec“CCS 会决定是构建还是清洁以及构建这两个工程。 它是任意执行的。 下图是从_multi 工程进行构建的结果。 请参阅图像上的、了解 CCC 如何决定在构建 CPU1 工程之前不清理 CPU1 工程并清理 CPU2 工程。


    如何将这种行为配置为仅在我点击 Build project 时进行编译、并在点击 Clean project 时进行清理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    很抱歉晚才回复。

    这仅在自定义工程中发生、或者在一些标准 SDK 示例中也发生?

    如果 SDK 示例中也发生了该事件、请告知我 SDK 的版本。
    这样我就可以在我这边复制这个

    您使用的是 CCS20.2、对吧?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lakshya、  

    在专有项目和示例上进行。

    我们在 CCS20.2.0 上使用 SDK v6_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:
    您能分享哪个 SDK 示例演示了此类行为吗?

    您是否在 SDK 示例中进行了任何更改、或者默认情况下显示了此项?

    我提出这一问题是因为我想在我的系统上重现此问题。