This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SysConfig 文件问题

Guru**** 2905270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633805/tms320f28p650dk-sysconfig-file-issue

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28379DSysConfig、C2000WARE

主席先生/女士、

当我们使用 f28p65x 打开/创建 CCS 工程时、在 syscfg 文件中 按下按钮“SWITCH",“,然后、然后“Migrate Settings“对话框应该会打开。 但它不是开放的。 我们之所以需要此功能、是因为我们开发了固件 TMS320F28650DK9 256 引脚封装、但我们已将其迁移到 172 引脚封装选项。

如果同样的事情,我们做它为 TMS320F28379D 项目它的打开. 已附加相同的屏幕截图。

 

image.png

谢谢。此致、

Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    让我来看看这个问题、然后返回给您。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    您是否在 SysConfig 文件中启用了器件支持和链接器命令文件配置?  

    在迁移设置之前、请确保在 SysConfig GUI 中选择了这些模块。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    如果在  SysConfig GUI 中启用“Device Support“和链接器命令“CMD"文件“文件 、会收到链接器错误。 我在这里附上了屏幕截图。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    您能否引用此工程 \C2000Ware_x_x_x_x\driverlib\f28p65x\examples\c28x\universal、并确保您的 syscfg 和 include 选项匹配?

    此外、您是否可以清除 CCS 工程属性中的任何硬编码器件设置?  导航至 Project Properties→C2000 Compiler→Advanced Options→Miscellaneous 并删除硬编码--device标志和相关器件版本参数。 另请检查 “Project Properties“→“SysConfig"→“→“Basic Options“ 并清除任何硬编码的器件/器件/封装条目。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    您能否引用此工程 \C2000Ware_x_x_x_x\driverlib\f28p65x\examples\c28x\universal、并确保您的 syscfg 和 include 选项匹配?“

    是否表示“包括选项“的设置应该相同?

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    专家是 OOO 今天,请期待 明天或下周初的答复。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    是的。 确保 Include 选项路径与提供的示例相匹配。  

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    当我导入工程 \C2000Ware_x_x_x_x\driverlib\f28p65x\examples\c28x\universal 时、即使在该工程中、如果我点击“switch",“,则、则不会打开“Migrate Setting“选项。 这就是我不匹配 include 选项的原因。

    感谢并向大家致敬、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    当我导入 \C2000Ware_x_x_x_x\driverlib\f28p65x\examples\c28x\universal 并点击 SWITCH “migrate settings“时、我将打开弹出窗口、我也可以迁移设置。

    我使用 CCS 20.5、SysConfig 1.27 和 C2000Ware 6.0.1、

    您使用的是什么版本? 如果可能、我建议升级到最新版本。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我使用 CCS 20.4 和  C2000Ware 6.0.1。  如何查看 SysConfig 版本?

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    在 Project Explorer 中右键点击工程、转到“Properties"->"General"->"Dependencies"。“。</s>“ “““

    在产品依赖项下、您将看到 Sys 配置版本。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我的 SysConfig 版本是 1.26.0。  

    但使用所有这些版本时、我能够看到 TMS320F28379 的“迁移设置“选项。  “迁移设置“ 选项不适用于 F28P659DK 微控制器。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    让我与团队核实一下。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    很抱歉延迟回复、我认为这可能是 Sys Config 工具的问题。 我正在把它们放进去。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、  

    我可以确认这是 SysConfig v1.26.0 中的问题。 此问题已在 SysConfig v1.27.0 中解决。 此版本现可从 SysConfig IDE、配置、编译器或调试器| TI.com 下载 

    请在默认位置进行安装、然后需要启动 CCS、转到“File"->"Preferences"->"Code Composer“ Composer Studio"“ Studio",“,导航“导航到“到下方、下方屏幕、点击“refresh"按钮“按钮(下图中红色圈起)以发现新安装的 SysConfig、然后按照 Ira 在前面注释中所述通过工程属性进行选择。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的答复。 这解决了我的问题。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle