This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SC:"测试连接"显示为灰色

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632361/tms320f28p550sc-test-connection-grayed-out

器件型号: TMS320F28P550SC
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户正在使用 CCS20.4、但测试连接按钮呈灰色显示。  

目标器件和仿真器已正确选择、并且.ccxml 文件已保存。 这里的问题是什么?

同时、如果我们启动无工程调试、则错误处理得非常准确。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我离开办公室直至星期四 (4/2)。 请等待回复。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户是直接修改.ccxml 还是在使用 C2000Ware 中打包的默认目标配置时使用错误发生此操作?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    它们使用默认的目标配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的确认。 客户是否以任何方式修改了器件 XML: “ccs2050\ccs\ccs_base\common\targetdb\devices\f28p550sj9.xml"</s>“

    请 将其当前 XML 替换为以下附加的 XML(从 CCS v20.5 开始):

    e2e.ti.com/.../f28p550sj9.xml

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    任何客户都不会修改任何内容、他们只是安装了环境并发现了此问题。

    我们尝试使用不同的器件、不同的器件(如 28,388,28379)的问题是相同的。

    此致、

    挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    让我在 CCS 团队中顺便提一下、感谢您为我们澄清了问题。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误表明解析文件存在一些问题。 好像客户尝试了几个文件、都失败了。  

    几个月前有客户报告了一个类似的问题、该问题是由磁盘加密引起的:

    我们了解到客户的计算机上安装了加密软件、因此我们要求客户的 IT 团队禁用加密软件、重新安装 CCS 和 SDK、然后重新启用加密软件。 目前、系统能够正常进入仿真状态

    我不知道它是否相关。 客户还能否证明他们的一个 ccxml 文件失败?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    “他们的一个 ccxml 文件“是什么意思、我相信 ccxml 来自 SDK。 客户可以更改 ccxml、此过程是否计为“其中一个文件“?

    客户询问过 加密、表示不知道。

    如何解决这个问题?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是“其中一个 ccxml 文件“、我相信 ccxml 来自 SDK。 客户可以更改 ccxml、此代码是否算作“其文件之一“?

    是的、我希望他们拥有的 CCS 正在使用的 ccxml 文件启动调试会话。 我想看看他们是否以任何方式损坏了文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    客户无法共享文件、但我将 ccxml 与 SDK 中的文件进行比较、将目标 DB 中的 xml 与  上面的下载文件进行比较。 它们都是相同的。

    客户的系统将锁定已修改的文件、无法禁用此功能。

    我们能否找到导致问题的文件访问权限?

    同时、CCS 10.4 没有此问题、但没有我们需要的器件。 我们正在尝试 CCS 12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户无法共享这些文件、但我将 ccxml 与 SDK 中的文件以及目标 DB 中的 xml 与  上面的下载文件进行了比较。 它们都是一样的。

    可能会在他们的 ccxml 文件中添加一些隐藏字符。 有时、当系统防病毒或相关软件时、可能会发生这种情况。  

    我们能否找到导致问题的文件访问权限?

    它看起来像您在第一个屏幕截图中突出显示的 ccxml。  

    与此同时、CCS 10.4 没有此问题、但没有我们需要的器件。 我们正在尝试 CCS 12

    是的、我怀疑问题出在这个特定的 ccxml 文件中、而不是 CCS 版本中。 但请告诉我 CCS 12 是否相同。 可能与 CCS 中的器件 xml FIE 相关。

    此外、让他们尝试清除所有 CCS 缓存: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    谢谢

    Ki