This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:并行引导模式不起作用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650SH, TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638801/tms320f28p650sh-parallel-boot-mode-did-not-work

器件型号: TMS320F28P650SH
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F280049C2000WARE

您好、

我们需要使用并行引导模式将我们自己的引导加载程序下载到 RAM、

但我们发现、该模式似乎无法与其他类似器件(例如 TMS320F2800xx)一起使用。

并行模式的引脚在数据表和 TRM 中似乎不同。 我们使用数据表中所述的引脚。

我们使用 GPIO0-GPIO7 作为并行接口、GPIO10 作为 C28_Control、GPIO11 作为 Host_Control、  

BOOT0 (GPIO84) 和 BOOT1 (GPIO72) 在上电时保持低电平。 我们将 Host_Control GPIO11 设置为高电平、

但 C28_Control 始终保持高电平。 请参阅 2 个器件的波形日志。 在启动并行模式时、我捕获了 TMS320F280049 和 TMS320F28P650SH 的波、请参阅两张图片  

TMS320F28P65SH 有任何特殊之处可以使用并行模式。

tms320f280049.PNGtms320f28p650SH.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    参考 C2000Ware 中的并行引导源代码 (C2000Ware_26_00_00_00\libraries\boot_rom\f28P65x\rev0\rom_source\cpu1\F28P65x_ROM\bootROM\source\bootloader_parallel.c)、TRM 实际上是正确的。 请确认 C28x 正在将 GPIO13 置为有效。 我已经提交了一个 TT、以便在数据表中修复此问题。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    这真是个坏消息。  

    您似乎已在本论坛的另一张申请单中回答了相同的问题(对于双核器件 TMS320F28P65D)、但答案相反。

    链接如下所示:// e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552686/tms320f28p650dh-parallel-boot-pins?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS320F28P65%20parallel%20boot#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、这应该从未发生过。 我们的内部文档 与 C2000Ware 中发布的相应源代码相矛盾。 对于您 8 个月前链接的主题、我遵循了我们的内部文档。 在此主题中、我直接引用了引导 ROM 源代码。

    我正在联系 ROM 团队确认哪一个是正确的、并会尽快回复您。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    正在等待您的确认。 TRM 中的器件控制引脚在上电期间被拉低一次、因此 TRM 似乎正确。

    但我们当前的电路板现在无法对并联电路板进行整个测试。 因此、最好进行确认、然后我们可以重新定义板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在内部推进一个具有优先级的响应、但还没有更新。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    已确认 TRM 表是正确的表。 我还会修复另一个 e2e 主题、以便反映这一点。

    此致、

    马特