请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F2800157-Q1
我正在评估器件在非公路用车传感器系列中的功能安全实现情况。
一般而言、我们正在寻找一种可实现为 3 类的产品、具有单个微处理器和冗余敏感元件、以达到 PLD。
目前尚不清楚此 MCU 系列中的安全质量管理型和安全合规型之间的区别、因为只有 32 引脚器件进行质量管理型、但我认为、可能错误地认为它们具有相同的底层器件。
想知道您是否可以就我的应用提供建议、例如、采用 32 引脚封装的所引用的 MCU 足以在您看来到达 PLD。