This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:UNIFLASH + XDS110 对 TMS320F2811 进行编程

Guru**** 2919560 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F2811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639139/uniflash-uniflash-xds110-programing-tms320f2811

器件型号: UNIFLASH
主题: TMS320F2811 中讨论的其他器件

大家好:

我使用 UNIFLASH + XDS110 对 TMS320F2811 芯片进行编程时遇到了问题。

正确设置 XDS110 和 TMS320F2811 后、可以打开 UNIFLASH GUI、连接到调试探针和芯片、并成功地对芯片进行编程。

但是、当我将其替换为另一个 TMS320F2811 芯片时、UNIFLASH 会显示它已与调试探针断开连接并且无法连接到新芯片。

有人以前经历过这种情况吗? 对如何解决此问题有任何建议?

                                                    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 uniflash 版本是 6.4.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您可以尝试使用最新的 uniflash 工具 9.5.0 并确认其是否合适 —  UNIFLASH 软件编程工具| TI.com

    此外、在您打开 uniflash 工具后、您可以在不手动选择 XDS 选项和器件名称的情况下识别器件的功能、您是否已尝试过它。

    我只想确认该工具是否能够识别新芯片。

    您还能将错误图像分享给我吗?

    谢谢

    Aswin