This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:[EQEP]接收 PCE &PCEF、尽管 QPOSMAX 已正确更新到 QPOSMAT 中

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1640041/tms320f2800137-eqep-receive-pce-pcef-although-qposmax-is-correctly-update-into-qposilat

器件型号: TMS320F2800137

您好、  

我使用 eQEP 读取正交编码器反馈。 我使用 2 通道 PWM 来模拟编码器 A、B、I PULSE。 然而、我始终接受 PCE 和 PCEF 标志、尽管 Qepoclat = QPOSMAX 正向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的配置如下所示。




    这是仿真 ABI 脉冲  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    计数器的最大值为 19。 位置计数器似乎正在在索引脉冲上复位。  在此模式下、当发生索引事件并设置错误标志 (QEPSTS:PCEF) 时、位置计数器与预期值(零或 QPOSMAX,具体取决于方向)进行比较
    如果比较匹配失败、则生成&错误中断(设置 QFLG:PCE 标志)。

    谢谢、

    Divesh