This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:C2000ware 安装程序版本 26.00.00.00.STS 未签名

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637332/c2000ware-c2000ware-installer-version-26-00-00-00-sts-is-not-signed

器件型号: C2000WARE

我刚刚下载 C2000Ware_26_00_00_00_STS_setup.exe请 访问 www.ti.com/.../C2000WARE。

令我惊讶的是、可执行安装程序通常不会由 TI 进行数字签名、也根本不会进行数字签名。

SHA 是正确的,但它仍然阻碍我安装新版本。

希望快速修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    让我与团队核实、然后返回给您。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    我可以正常安装该软件。 尝试从 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE.?下载 SDK 时遇到什么错误

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    尝试下载可执行安装程序时不会出错、但下载后不允许执行。

    您的组织可能有与我们不同的安装要求。

    在我公司、可执行安装程序必须正确进行代码签名。 您的 C2000Ware 安装程序(任何其他 TI 发布的软件)始终已签名、最新版本除外。 因此、当我尝试运行安装程序时、我们的端点管理策略会将其标记为无效/未签名/不可信的软件包并阻止执行。

    供参考、 C2000Ware_06_00_01_00_setup.exe 签名(签名如下所示)、  

    while C2000Ware_26_00_00_00_STS_setup.exe  缺少签名(也显示在下面)。

    如果没有有效的签名、托管环境中的许多用户就无法安装新软件。 即使在托管环境之外、基于声誉的保护(例如 Windows Defender/SmartScreen)也可能会将未签名的安装程序标记为可疑、直到有足够的用户安装它们、这会造成软件难以或无法部署的时间段。

    您能否尽快重新发布具有常规代码签名的最新版本(或提供已签名的安装程序)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我与团队核实一下。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    现在可通过更新程序获取安装程序。 您可以从任何旧版本运行 c2000WareUpdater.exe、它应该会获取已签名的安装程序。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我再次下载  C2000Ware_26_00_00_00_STS_setup.exe  从 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE,希望它也被更新 (它会使一切变得如此容易.)  

    然而,它仍然是我下载的前天未签名的版本。

    我  以前没有意识到 c2000WareUpdater.exe 现在,但不幸的是,它不能在我的情况下工作,因为它似乎只做“ 下载并安装 更新 “。 我只需要使用“ 下载更新 “所以我以后可以将它转移到要安装的计算机上、然后在那里执行。

    我可以尝试将 c2000WareUpdater.exe 传输到另一台计算机、但计算机上的哪个位置会保存下载的文件、我可以在计算机上留下痕迹之前停止安装吗?

    我期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    计算机上的代理配置出现问题、因此安装程序未签名。 但是、由于新的(签名)安装程序已发布到 TI.com、因此将在下一个版本中提供。  

    您可以在计算机中选择要下载安装程序的文件夹、然后可以删除跟踪。 您可以直接在您希望其执行的计算机上执行此操作。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细信息、Ira。

    我能够下载可执行文件、并 取消安装过程。  

    目标计算机未连接网络、因此无法自行执行下载和更新。