This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S-Q1:可以通过选择引导模式进行编程

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638781/tms320f28386s-q1-can-programming-through-boot-mode-selection

器件型号: TMS320F28386S-Q1
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我计划通过 CAN 引导模式更新固件。 我卡住了所需的工具和实现代码闪存所需遵循的程序。 我知道 CCS 工具中的.out 文件是 MCU (F28386S) RAM 中的内核闪存需要的、但无法找到清晰的过程。

我请求团队为我提供工具、所需的硬件以及实现具有 CAN 引导模式的成功代码闪存所需遵循的过程。

我还尝试下载闪存内核文件、但 Resource Explorer 中只有 SCI 文件可用@(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__ALpecbAe50OX8kDIL-MUdQ__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST) 没有可用的 CAN 文件

提前感谢。

此致、

M. Naveen Goud.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    在 SDK 中的文件夹 —  c2000ware\driverlib\f28003x\examples\flash\CCS 中、我们确实有 f28003x 器件的 CAN 闪存内核示例。

    您应该能够使用类似的步骤在 f2838x 器件中实现。

    谢谢

    Aswin