This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:双核内存分配建议

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638910/tms320c28346-dual-core-memory-allocation-recommendations

部件号: TMS320C28346
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P650DK

您好、

我使用 TMS320F28P650DK9 双核 DSP。 我已经查看了 TI 提供的关于内存分配的不同材料。 特别是-

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/c2000_c28x-compiler-understanding-linking.html

它确实涵盖可用于双核 CPU 的不同存储器 — 本地共享,全局共享等,以及程序的哪些部分包含内容。 但是、我正在寻找有关为每个内核分配不同存储器片段的建议。  

例如、假设内核之间没有数据交换、将所有 LS 段分配到 CPU1 和将所有 GS 分配到 CPU2 是否有优势?  

PL 共享。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、现在这是我要寻找的充足信息。 如果我在这个特定主题方面需要更多帮助、我将重新讨论这个问题。