This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:程序的一个或多个段属于不可写入的存储器区域

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639770/f29p329sm-q1-one-or-more-sections-of-your-program-falls-into-a-memory-region-that-is-not-writable

器件型号: F29P329SM-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-020106

您好、  

我有一块带有 F29P32SM2 的电路板、我导入了一个“GPIO_ex1_toggle"工程“工程、并将 DSP PN 从 F29H85 更改为 F29P329SM2、我只能在 RAM 中运行该软件、但不能在闪存中运行、下面是错误日志、您能帮您找到原因吗? 我正在使用 CCS20.3。

 

C29xx_CPU1:loader:程序的一个或多个段落入不可写的存储器区域中。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。
C29xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址 0x10000000 处的值不匹配(预期值:0x30、实际值:0xFF)请验证目标存储器和存储器映射。
C29xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\A0492690\OneDrive - Texas Instruments\Documents\Project\TIDA-020106_EMB\TIDA_020106_Software\TIDA-020106_EMB_F29H85_LP\FLASH-020106_EMB_F29H85.OUT:发生数据验证错误、文件加载失败。

此致

Hely

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、

    并将 DSP PN 从 F29H85 更改为 F29P329SM2

    您在 ccmxl 中做了此更改吗?

    C29xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\A0492690\OneDrive - Texas Instruments\Documents\Project\TIDA-020106_EMB\TIDA_020106_Software\TIDA-020106_EMB_F29H85_LP\FLASH-020106_EMB\F29H85_EMB\BA_LOAD 错误、验证数据失败。

    是否通过 GPIO 切换示例收到相同的错误消息? 这看起来像一个不同的程序。

    此外、您使用的 CCS 版本和 SDK 版本是什么?

    此致、

    Marlyn