This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:CLB 逻辑块设计中复制功能存在错误

Guru**** 2910710 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635416/sysconfig-bug-with-copy-feature-in-clb-tile-design

器件型号: SysConfig

尊敬的专家:

 

我在尝试复制 CLB 逻辑块设计时发现问题。 单击时、它会正确复制它:

image.png

但是、如果更改了名称、则完整的配置将消失:

image.png

我使用的是 CCS 12.8.1、产品版本如中所示:

image.png

 

提前感谢、

BR、

FCO。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、您使用的是旧版本的工具和 SDK。 是否可以尝试更新 SysConfig 版本以查看它是否有帮助?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我近期更新了最新产品:



    仍然发现相同的问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到 CCS 20.5.0 也有同样的问题。 它看起来与“copy"函“函数无关、但仅当您重命名配置时。

    我将提请 SysConfig 专家注意此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已为此问题提交 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13374

    谢谢

    Ki