This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:构建示例代码时出现问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1640871/tms320f28379d-problem-while-building-the-example-code

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我使用的是 TI TMS320F28379D LaunchPad。 为了进行开发、我使用了 Code Composer Studio 12.7.0 以及 C2000Ware 5.02.00.00。

在根据提供的文件构建示例代码时、我会遇到一些问题。 您能提出一个解决方案吗?

TI_1.JPGTI_2.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    根据所附的屏幕截图、您的程序似乎未成功遵守。
    在启动调试会话之前、请检查编译控制台是否存在任何编译/链接器错误。

    似乎在工程中未正确链接包含路径或 driverlib 源文件

    选中 Include Paths—右键点击 Project→Properties→Build→C2000 Compiler→Include Options。 您应具有如下路径:

    ${C2000WARE_ROOT}/device_support/f2837xd/headers/include
    ${C2000WARE_ROOT}/driverlib/f2837xd/driverlib