This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-MCAL SDK:A '模块关闭'调试 CSS 20.5.0 时出错。

Guru**** 2913710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639923/f29h85x-mcal-sdk-a-module-closed-error-while-debugging-css-20-5-0

器件型号:F29H85X-MCAL SDK

我在调试 CSS 20.5.0 时收到“模块关闭“错误。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng Yang:  

    您能分享所使用的 MCAL 版本吗? 我还想知道您是否尝试调试 MCAL 软件包中的标准示例或其定制终端应用?

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranav Siddappa:

    我使用 MCAL 版本 F29H85xMCAL –01.04.01.02。 我从标准示例开始进行了一些修改。 问题是间歇性的(不是每次都会发生)。 我怀疑这个问题可能与 CCS IDE 中的调试过程有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cheng Yang:  

    我在内部进行研究。 您能否验证旧版本的 CCS 是否会发生这种情况? 也许可以尝试使用 CCS 20.4、与此同时、我将在我这边尝试重现这个问题  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Pranav、

    我未使用其他版本的 CCS、因此不确定此问题是否仍然存在。 我将在有时间后尝试使用 CCS 20.4 对此进行验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cheng Yang:  

    请务必告知旧版本的 CCS 是否仍然存在问题。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.