This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:RS RS-485 开发和硬件选择帮助

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-POSMGR, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1640022/tms320f280049c-rs-485-development-and-hardware-selection-assistance

器件型号: TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-POSMGRC2000WARE

您好:  

我计划使用 LAUNCHXL-F280049C LaunchPadTm 开发套件 C2000Tm PiccoloTm MCU 来开发和了解 RS RS-485 协议。  

现在,我有两个问题,需要相同的建议。  

  1. TI 是否有任何开发套件可以使用 RS RS-485 协议?
  2. 是否有适用于 RS 485 的示例代码?

此致、

Dennis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    RS 485 使用的是什么应用? 我们有一些 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-POSMGR 形式的可用硬件 、但这是为了我们的绝对编码器解决方案

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的答复。

    目前、我的要求是开发/查找在开发/Eval-kit 中具有 RS485 的开发套件、并找到使用 RS485 协议引导的示例代码。

    那么、现有的评估套件中是否有任何具有 RS485 协议的套件? 此外、还有任何现有的使用 RS485 进行引导过程的 C2000 系列示例代码。

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    C2000 MCU 不直接支持 RS RS-485、但您可以使用具有外部收发器的电路板(如 BOOSTXL-POSMGR)将 RS RS-485 信号解码为可与 C2000 连接的单端信号。 然后、我们依靠其中一个 C2000 通信外设(例如用于 UART 或 SPI 的 SCI)进行通信。 我们有一些与 BOOSTXL-POSMGR 相关的参考指南、您可以在产品页面上找到这些指南、相关代码可通过 C2000WARE 或 MOTORCONTROL SDK 获得

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    根据上述信息、如果我使用上述外部收 发器、并使用收发器支持的支持通信协议、并使用 C2000WARE SDK 中的示例代码(例如适用于引导加载程序的 SCI_FLASH)、那么这将是可行的、我将能够根据闪存文档建立重新编程并正确执行重新编程。

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    正确的是、您可以将其用于刷写、RS RS-485 通常用于长距离工业通信(在本例中为电机控制,因为我们将其用于绝对编码器接口)

    此致、

    彼得