This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:BSDL 模型文件与器件不匹配

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H859TU-Q1, F29H850TU

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636761/f29h850tu-bsdl-model-file-does-not-match-with-device

器件型号: F29H850TU
主题中讨论的其他器件: F29H859TU-Q1

您好、

我已经从此处下载了 F29H859TU-Q1 (sprint 872) 的 BSDL 模型:
www.ti.com/.../F29P329SM-Q1

现在我已尝试连接 F29H850TU9TZEX 器件。

边界扫描工具告诉我边界 SAN 链长度是 419 而不是 420(如 BSDL 模型中所写)。


image.png

TI 的相关人员能否根据器件检查 BSDL 模型。

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    由于我不得不返回我们的设计团队进行分析、因此对延迟的响应深表歉意。  看起来他们看到一些重复的信道分配中断了 BSR 计数。  他们仍在进行分析、并会向您更新他们的调查结果。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢临时报告。 期待最终调查结果。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    为了让您完成 BSDL 结算、我附上了我们设计团队重新生成的 BSDL 文件。  看起来与最初生成 BSDL 文件时使用的引脚图存在差异。  256 ZEX 引脚图在最后一分钟发生了变化、但在 BSDL 这一代中未能理解。  请告诉我您的结算过程、以便我在遇到问题时向设计团队提供反馈。

    谢谢、

    Joseph

    e2e.ti.com/.../F29H85x_5F00_PKG_5F00_256_5F00_BGA.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    谢谢。 看起来他们更改了 BSDL 文件中的 Pin Map 部分。 它看起来与实际数据表相符。 我甚至还没有看到这个部分不正确。 但边界寄存器或长度没有变化。 长度仍为 420 位。 但边界扫描软件仅检测 419 位。
    这意味着无法连接到器件。
    他们是否仍在对此进行调查?

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的快速响应。  让我将反馈发送给我们的设计团队、然后与您联系。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    为了更好地了解我们的设计团队所报告的 419 扫描长度、是通过分析 BSDL 还是根据扫描偏移(根据应用 EXTEST/样本后的 TDI/TDO 活动)计算工具?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    这是该工具基于扫描偏移进行计数的功能。 我尝试使用 XJTAG 的“JTAG 链调试器“连接到 F29H850TU。 请在我的第一篇帖子中查看该工具的输出。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick。  就向他们发送了信息。  是否还可以分享您的扫描偏移测试用例、以便他们进一步评估?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我不知道您的意思是“分享您的扫描偏移测试用例“。 我只需在 XJTAG 工具的零件库中包含 BSDL 文件、然后在工具中点击“检查链“功能。 然后、该工具读取器件 ID 代码、如果此 ID 代码与器件库中的 ID 代码匹配、它会将物理 IR 寄存器长度与 BSDL 文件中的值进行比较。 之后、该工具会将物理边界扫描寄存器长度与 BSDL 文件中的值进行比较。 这是到目前为止存在不匹配的地方。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “那你 就得了。“  因此、您尚未执行任何扫描测试、但它似乎在初始化时检测到链长度不匹配。  将其传递给我们的设计团队。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    已就此向您发送私人消息。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    最好通过电话进行同步。  现在让我关闭此帖子、但我们仍在积极处理您报告的 BSDL 问题。  如果需要、我们可以同步或通过电子邮件进行更新。

    谢谢、

    Joseph