This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:逐周期跳闸、实现峰值电流模式控制

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642095/tms320f28p650dk-cycle-by-cycle-trip-for-peak-current-mode-control

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: TIDM-02014

尊敬的 Zackary:

TIDM-02014 参考设计| TI.com 我无法找到此参考设计的第一个软件。

请查看我对您问题的绿色回答

  • PSFB 将使用哪种 PWM 频率和计数模式(向上计数或向上向下双向)?

   开关频率为 20KHz、并且处于向上/向下计数模式。

  • 无论您是否需要消隐窗口功能来滤除开关转换期间的噪声

   是的、必须具有消隐功能

  • 动态阈值调整是否需要 CMPSS DAC 与 ePWM 事件同步

    是、需要 CMPSS DAC 与 ePWM 事件同步

谢谢。此致、

Prashant Gugle

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant
    此主题是否是任何其他主题的后续内容?
    如果上述问题是您的应用的要求、请参阅 Digital Power SDK 中的“tidm_dc_dc_buck"解决“解决方案。 此解决方案演示了峰值电流模式控制及其配置。
    谢谢
    Praneeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeth、

    感谢您的回复。“tidm_dc_dc_buck" 参考“参考设计代码可帮到我。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、
    很高兴听到这个消息。 如果您有任何其他问题、请返回。 我现在将结束该主题。
    谢谢
    Praneeth