This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:是用户可配置 OTP 的校验和、每个新器件的校验和始终相同

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1641865/tms320f280039c-are-the-checksum-for-the-user-configurable-otp-always-same-for-every-new-device

器件型号: TMS320F280039C

尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

您能否确认 TI 的每个新器件的用户可配置 OTP 是否完全相同?

也就是说、如果它们为这些 OTP 使用校验和算法、结果应该始终相同?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    对于上面突出显示的特定存储器区域、这些区域的值从出厂测试中得出的值相同。  在使用上面突出显示的存储器范围进行计算时、校验和计算器的每个器件应具有相同的值。

    此致、

    Joseph