This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:CCS 无法正确调用调试探针

Guru**** 2914690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1643589/tms320f28p550sg-debug-probe-cannot-be-invoked-properly-by-ccs

器件型号: TMS320F28P550SG

您好专家

客户报告了以下问题:使用正确的 ccxml、CCS 无法正确调用 XDS110 调试探针、PC 和 CCS 开始页面可以正确识别 XDS110 调试探针、图片如下所示、您对此问题有何建议?

除了下面的图片,我还检查:  

  • Windows 设备管理可以识别 XDS110
  • XDSDFU 可以正确加入并更新 XDS110 固件
  • ccxml 文件配置在其他计算机中运行良好
  • image.png

image.png

image.png

 

 

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ccxml 文件配置在其他计算机中运行良好

    该操作位于哪个 CCS 版本? 另一个计算是使用相同的吗?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    这是新的设计项目。 CCS 版本为 20.5。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我在 CCS 团队中循环以进一步提供帮助。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我看到“Test Connection“出现问题。 但是、您是否能够使用 ccxml 文件成功启动调试会话?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    我让客户重新安装 CCS。

    谢谢

    Joe