This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:SYSCFG 无法切换更高版本的器件。

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280037C, TMS320F280033, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635273/tms320f280037c-syscfg-not-able-to-switch-devices-in-higher-versions

器件型号: TMS320F280037C
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F280033、 SysConfig

尊敬的专家:

我的客户有一个需要迁移的 syscfg 文件

当它们使用 C2000WARE 26.0 和 syscfg1.27 时、点击“Switch“(切换)按钮以切换器件时、会出现以下错误。

79fce1a338d3273ad6c62740684b3c56.jpg

如果它们切换回 C2000WARE 4.3 和 syscfg 1.16、则不会出现任何问题。

这里的问题是什么?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能与网络有关。客户无法访问互联网、因此存在此问题。 我无法重现此问题、因为我有网络问题。

    您能否帮助确认这一点?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我从 C2000Ware 导入了 led_blinky 示例、并尝试了 “C2000Ware_6_00_01_00\driverlib\f28003x\examples\led\led_ex1_blinky.syscfg“上的 switch 按钮、Migrate Settings 弹出窗口会为我打开。 我尝试进行以下迁移

    TMS320F280037C 至 TMS320F280033  

    但我注意到 CCS 在执行此操作后挂起。 我将就该问题与 SysConfig 团队进行核实。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    您可以尝试断开互联网连接。 错误也不会出现在我这边,但至少 mirgrate 设置不会弹出给我。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    SYS Config 工作不应依赖于互联网连接、因为它是在您的系统上本地安装的。 您能否确认是否正确设置了项目发现路径?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我在 syscfg1.27 和 c2000ware 26 下重现了此内容、结果与客户不同、但表明迁移与网络有关。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_6883.mov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再更新一次、

    我要重现与客户相同的结果、只需切换到 C2000ware 6.0 + syscfg 1.27 即可

    确保断开互联网连接以重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    让我来试试

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我尝试在使用 CCS 20.5 和 SysConfig 1.27 时重现您的问题

    我导入了 F280037 工程并启动了 SysConfig GUI。

    1.打开互联网:当我点击切换迁移设置窗口弹出,一切都正常。

    2.互联网关闭:当我点击开关,我得到以下错误

    哦、快来吧! 上次更改导致异常...

    类型错误:提取失败

    o (localhost:53348/.../ui.js:1006:41352) at t.getTICOMData (localhost:53348/.../ui.js:1006:41721) at t.createMigrationOptions (localhost:53348/.../ui.ui.host:946:79098) at localhost:53348/Progrese/ localhost:53348/.../ui.js:942:20449

    这也是您看到的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IRA、

    Lett 说是的。

    我想你看到的几乎和我的屏幕截图一样,端口号有一些差异,这确实可能会因不同的机器而有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    客户用例是否需要在没有互联网连接的情况下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    这可能是一个 SysConfig 限制。 我正加入 SDTO 团队。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“665239“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635273/tms320f280037c-syscfg-not-able-to-switch-devices-in-higher-versions/6313218

    1.打开互联网:当我点击切换迁移设置窗口弹出,一切都正常。

    2.互联网关闭:当我点击开关,我得到以下错误

    [/报价]

    是的、我也可以重现此问题。 我将提请 SysConfig 专家注意此主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我也可以重现此问题。 我将提请 SysConfig 专家注意此主题。

    已为此问题提交 TT。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13369

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    似乎该修复程序将在 syscfg 的下一次更新中发布。 我们是否有可能很快获得补丁、而不是等待下一次更新?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    这里的团队正在研究它。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hang、我们有一个 1.28 测试版本、客户可以尝试。 再次请确保客户了解这是测试版。 我将单独向您分享链接。