This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 无法切换器件

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1643073/sysconfig-sysconfig-fails-to-switch-device

器件型号: SysConfig

尊敬的专家:

 

我的客户正在使用 CCS 20.5 开发 F29H85。 他们发现电脑没有互联网时、设备类型不能更改。 在器件界面中点击“SWITCH“后、将显示以下错误。

image.png

74f31577-d73f-445e-8edf-ad62bc8c4d2a.PNG

我也可以在我的计算机脱机时重现此内容。 计算机联机后、此错误将消失。

我想知道这方面的原因、并想知道如何尽快解决问题、谢谢

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个已知问题、将在 SysConfig 版本 1.28.0 中修复:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13369

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢更新。 SysConfig v1.28 何时发布?

    此致

    Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标日期为 6 月中旬。  

    如果客户更早需要、我们可以建议客户试用测试版。 客户是否可以使用测试版?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、请与我们分享测试版、谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kita、我们有一个 1.28 测试版本、客户可以试用。 再次请确保客户了解这是测试版。 我将单独向您分享链接。