This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C 的 BiSS-C 库和测试

Guru**** 2923580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1642408/tms320f280049c-biss-c-lib-and-test-for-tms320f280049c

器件型号: TMS320F280049C
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我们正在尝试在 LAUNCHXL-28F0049C 上支持 BiSS-C 编码器。 但是、Ware_Motor C2000Control_SDK_5_04_00_00 仅包括 F28P65x 器件的库和示例 CCS 工程、以下 TI BiSS-C 文档中提到了这些库和工程。 您能否为 LAUNCHXL-28F0049C 提供.lib 和示例 CCS 项目? 或者一些有关如何将器件特定文件或库从 F28P65x 更改为 LAUNCHXL-28F0049C 支持的说明?

适用于 C2000Tm MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计(修订版 B)

C2000 BiSS-C 编码器接口软件指南 (pdf)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    我们的 BiSS-C 解决方案目前仅在 F28P65 上提供、我们在 F28P55 上有一个端口、可在下一个 SDK 版本中提供。 我们还没有用于 F28004 的软件、这将需要在客户端手动移植库示例。 CLB 配置基本相同、您只需重新设计器件的 XBAR 连接、因为由于外设数量不同、它们会有所不同。 从 F28004x 上的空白 CLB 示例开始、然后将 F28P65 源文件粘贴到 F28004 工程顶部可能会有所帮助

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的信息。