This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:担心通过 UniFlash 意外进行 OTP 编程(DCSM 区域 1 密码)

Guru**** 2923380 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1639001/uniflash-concern-about-accidental-otp-programming-via-uniflash-dcsm-zone-1-password

器件型号: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28P650DK

您好:

我对有关 DCSM(双代码安全模块)的使用 UniFlash 与 TMS320F28P650DK 的问题有疑问。

我们的设置:

  • 我们仅使用 DCSM 区域 1。
  • 128 位 CSM 密码 (CSMPSWD0–3) 在初始生产期间在出厂时被编程到 OTP 区域中。
  • 在现场安装后、我们通过输入正确的密码来使用 UniFlash 解锁器件(请参阅随附的映像)。

我的理解:

  • UniFlash 有四个按钮:“program“、“Lock“、“Unlock“和“ECSL Unlock“。
  • 对于我们的预期用例、我们只需使用“解锁“按钮。
  • “Program“按钮可写入 DCSM OTP 区域。

问题: 如果在 UniFlash 中意外点击“Program“或“Lock“按钮、是否可以将意外的值写入 OTP 区域 (CSMPSWD0–3)?

由于 OTP 是一次性可编程的、因此我们担心意外操作可能会永久损坏密码并将我们锁定到器件之外。

请阐明这些按钮的行为以及是否针对意外的 OTP 编程提供任何保护。

谢谢你。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomomi:

    请让我与 DCSM 专家联系以了解详情。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的迅速和详细的解释。

     您的回答澄清了我的顾虑、我现在正确理解了行为。 感谢您的支持和明确的指导。

     此致、