Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: F29H850TU
尊敬的 TI 团队:
在 F29H850TU 数据表(第 83 页)的表 5-3 中、对于 176 引脚 PTS 封装、EMIF1_D2 和 EMIF1_D27 似乎映射到同一引脚。 144 引脚 RFS 封装似乎也是如此。 您能告诉我们这是否符合预期、或者数据表中是否有拼写错误吗?