This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TI controlSUITE 工程未在工作区中打开

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638215/tms320f28p650dk-ti-controlsuite-project-not-opening-in-workspace

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

主席先生/女士、

我尝试将以下工程导入工作区、以供参考

C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVPSFB_v1.1\HVPSFB_PCMC

但它无法在 CCS 中打开、也无法给出任何错误消息。 问题可能是什么?

我的 CCS 版本为 20.4.1.4_1.10.1

谢谢。此致、

Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生/女士、

    打开工程时出现以下错误消息:

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位专家将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们的一位专家将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    1.控制套件中的其他示例或仅此特定示例中是否遇到此问题?

    2.您可以尝试下载与 controlSUITE SDK 兼容的旧版本并尝试将其导入吗? 我认为出现导入问题的原因可能是较旧的 SDK 没有较新 CCS 版本预期格式的工程属性。 您可以尝试使用应该可以轻松支持它的 CCS v4 或 v6。

    由于这是一个非常旧的传统 SDK、因此它与旧的工具链兼容。

    此致、
    Shaunak